This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2541:如何设置"发送延迟时间"、而器件可以成功接收广播包?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596026/starterware-cc2541-how-should-i-set-the-jaming-delay-time-while-the-devices-can-receive-broadcast-packages-successfully

器件型号:CC2541
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Starterware

大家好、我使用的是 CC2541F256RHAR、

如果我使用较长的帧延迟时间(600ms)、 器件将失去接收广播包的能力。 我想知道为什么会发生这种情况。

丢失广播包的含义:在延迟之前、器件可以成功扫描广播包。 但在延迟之后、它失败了。

2.有时、如果多个封装同时接收、我们需要设置一个"铰接延迟时间"。 那么、当我设置此"驯服"延迟时间时、我应该特别注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Destin、

    您是否正在使用 TI BLE 示例应用? 您正在使用什么 BLE-Stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel、

    是的。 我使用的是示例应用、我使用的是 BLE-Stack v1.4.2。