This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:适用于 BLE 模式的 Perl API 指南

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596022/cc2541-perl-api-for-ble-mode-guide

器件型号:CC2541

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户决定使用 Perl API 构建 BLE 测试环境以进行大规模生产。 因为 BLE 模式测试的介绍有限。 他们开始起来有点困难。 您能否分享有关 BLE 模式测试或 BLE 模式脚本的更多信息? 非常感谢。

下面是我找到的电流指南、仅适用于专有 模式。

SmartRF Studio Perl 扩展用户手册:

在示例中、发送器有一个寄存器设置:dal_registers_cont_tx.pl、接收器有一个寄存器设置:DAL_REGISTER_CONT_Rx。 请注意、Smart RF Studio 安装程序提供的设置是 CC2541专有模式的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    如何使用 HostTestApp 对 CC2541进行编程以及如何使用 HCI 命令启动各种测试模式。 我们有一个示例、介绍如何从嵌入式软件调用其中的某些命令、但使用 HostTestApp、您可以通过 UART 发送相同的命令。 有关详细信息、请参阅此处: processors.wiki.ti.com/.../FCC_ETSI_Test

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关其他 HCI 命令的更多详细信息、请参阅 SDK 中包含的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:
    非常感谢您的帮助。 客户已接受 HCI 命令解决方案、对于客户的板、我将 HostTest 更改为 UART1-ALT1。