请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 尊敬的 TI 专家:
我的一位客户决定使用 Perl API 构建 BLE 测试环境以进行大规模生产。 因为 BLE 模式测试的介绍有限。 他们开始起来有点困难。 您能否分享有关 BLE 模式测试或 BLE 模式脚本的更多信息? 非常感谢。
下面是我找到的电流指南、仅适用于专有 模式。
SmartRF Studio Perl 扩展用户手册:
在示例中、发送器有一个寄存器设置:dal_registers_cont_tx.pl、接收器有一个寄存器设置:DAL_REGISTER_CONT_Rx。 请注意、Smart RF Studio 安装程序提供的设置是 CC2541专有模式的设置。