请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在与 BOOSTXL-CC2650MA 合作执行一个项目。 我想使用它来连接 SD 卡(向 SD 卡写入数据、从 SD 卡读取数据并通过蓝牙将其发送到智能手机)。
我想问 TI 是否可以提供库来支持带 SD 卡的 BOOSTXL-CC2650MA 接口?
谢谢。