This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BOOSTXL-CC2650MA:具有 SD 卡的 BOOSTXL-CC2650MA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596099/rtos-boostxl-cc2650ma-boostxl-cc2650ma-with-sd-card

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在与 BOOSTXL-CC2650MA 合作执行一个项目。 我想使用它来连接 SD 卡(向 SD 卡写入数据、从 SD 卡读取数据并通过蓝牙将其发送到智能手机)。

我想问 TI 是否可以提供库来支持带 SD 卡的 BOOSTXL-CC2650MA 接口?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tran:

    我们没有任何现成的用于 CC2650 SD 卡访问的软件示例。

    谢谢、
    Fredrik