This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:8.1SDK 的 cc2640r2f

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595736/rtos-cc2640r2f-of-8-1sdk

主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33.exe 是我从 TI 下载的 SDK。  但 XDC 工具为 xdctools_3_50_01_12_core,、但 SDK 指示它需要 xdctools_3_50_00_33_core

已搜索:"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\stack\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\solution\\.\cc26xx/blestack\source\inc\/cc\/cc26xx/tool/ccc.\r?\r  

与 TI 有什么关系???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenli、

    simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33的 XDStool 版本是 xdctools_3_50_00_33_core。

    您能否发布错误消息、其中" SDK 指示它需要 xdctools_3_50_00_33_core"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能像下面这样做"自定义参数变量"的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ble5stack 和 blestack dir. 有什么不同。 在 blestack dir 中、IAR POST 错误如上所示。 但 ble5stack 是可以的..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个列表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 DIRC。其他是 cc2640。 U 可以忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕快照被裁剪。 是否可以重做屏幕快照并保留整个"ConfigureCustom Argument Variable"窗口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不错。 我看到您正在使用 IAR EWARM 8.11。 但是、IAR EWARM 7.80.3应根据 RELEASE_NOTES_simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33构建 implelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33中的示例。 我建议您使用 IAR EWARM 7.80.3来构建示例以查看它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ble5stack 目录正常。 但是,这不是。 什么,是怀疑????  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道有什么区别。 我可以使用 IAR EWARM 7.80在 blestack 下构建示例、而不会出现任何问题。