This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564C:如何在 Linux 上将 cc2564c 与 bluez5集成?

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595465/linux-cc2564c-how-to-integrate-cc2564c-with-bluez5-on-linux

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 社区:

是否可以通过某种方法将 cc2564与 bluez5集成?

想法是、由于 bluez5是标准蓝牙堆栈、所以只需将 cc2564的 HCI 接口告知 bluez5、那么 bluez5可以使用 HCI 与 cc2564通信、它是否正确?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 如果您可以使用 TI AM333x/ TI 4XX EVM、则可以将 CC256X 模块插入 COM8端口并将其与 Bluez 搭配使用。