请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 主题中讨论的其他器件:CC2564
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 社区:
是否可以通过某种方法将 cc2564与 bluez5集成?
想法是、由于 bluez5是标准蓝牙堆栈、所以只需将 cc2564的 HCI 接口告知 bluez5、那么 bluez5可以使用 HCI 与 cc2564通信、它是否正确?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.