请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近开始开发 LSR SaBLE-x-R2模块、这是一款嵌入了 CC2640R2F 芯片的预先认证的 BLE 模块。
我尝试开发一个定制固件、将其用作数据收集器。 根据开发板 用户指南的建议、 使用 TI 调试 DevPack (CC-DEVPACK-DEBUG、XDS110)和 CCS 上的两条 Samtec FFMD-05-T-04.00.01-N 电缆进行调试:
在 CC2640开发人员指南中进行初始设置后、我在 CCS 上导入了 simple_peripheral 示例项目、构建了堆栈和应用项目、并根据所需的顺序运行调试。 CCS 未返回错误、显示下载成功、但是、该模块看起来根本不运行、无论我单击"Run"按钮、重置按钮还是重新加电、BLE 监视器上都没有显示任何内容。
您是否会告诉我、我是否对此有任何错误? 我应该做什么其他设置来使其正常工作? 开发此模块是否有更好的方法?
任何建议或类似经验都将不胜感激。
谢谢。