This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:SaBLE-x 模块固件开发

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595533/ccs-cc2640-sable-x-module-firmware-development

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUG

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近开始开发 LSR SaBLE-x-R2模块、这是一款嵌入了 CC2640R2F 芯片的预先认证的 BLE 模块。  

我尝试开发一个定制固件、将其用作数据收集器。 根据开发板 用户指南的建议、 使用 TI 调试 DevPack (CC-DEVPACK-DEBUG、XDS110)和 CCS 上的两条 Samtec FFMD-05-T-04.00.01-N 电缆进行调试:

CC2640开发人员指南中进行初始设置后、我在 CCS 上导入了 simple_peripheral 示例项目、构建了堆栈和应用项目、并根据所需的顺序运行调试。 CCS 未返回错误、显示下载成功、但是、该模块看起来根本不运行、无论我单击"Run"按钮、重置按钮还是重新加电、BLE 监视器上都没有显示任何内容。  

您是否会告诉我、我是否对此有任何错误? 我应该做什么其他设置来使其正常工作? 开发此模块是否有更好的方法?

任何建议或类似经验都将不胜感激。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该模块使用采用5x5 QFN 封装的 CC2640。 您是否相应地更改了电路板文件? 最简单的方法是按照以下说明更改预定义符号: dev.ti.com/.../custom-hardware.html

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik、

    它很有效! 我想修改 ARM 编译器包含选项的方向是错误的。 事实上、CCS 可以提供更简单的方法来实现这一目的。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将来有任何其他人遇到相同的情况、以下是清晰的图片、指明您应在哪里修改: