请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650您好!
我将使用 cc2650实现 GSM 模块、该模块通过 UART 进行通信。 首先、我尝试像在正常程序(没有 BLE)中那样实施 UART、但没有成功、我开始阅读一些有关传输层(TL)和 网络处理器接口(NPI)的信息。 我按照网页上的说明操作:
我在我的代码中实现了该示例、但我仍然不理解它的实际工作方式。 有人可以向我解释如何生成事件或如何通过 UART 发送数据更改事件? 是否存在一些样片?
谢谢、
米格尔·维埃拉