This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NPI/TL 协议-将 cc2650作为主器件的 UART

Guru**** 2553620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595493/npi-tl-protocol---uart-with-cc2650-as-master

Thread 中讨论的其他器件:CC2640CC2650

您好!

我将使用 cc2650实现 GSM 模块、该模块通过 UART 进行通信。 首先、我尝试像在正常程序(没有 BLE)中那样实施 UART、但没有成功、我开始阅读一些有关传输层(TL)和 网络处理器接口(NPI)的信息。 我按照网页上的说明操作:    

我在我的代码中实现了该示例、但我仍然不理解它的实际工作方式。 有人可以向我解释如何生成事件或如何通过 UART 发送数据更改事件? 是否存在一些样片?

谢谢、

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    我们有一个适用于 CC2650的 UART Echo 示例、在 CCS 中、您可以在 Resource Explorer Classic 中的 CC13XX 和 CC26XX TIRTOS 下找到该示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    很抱歉、但您的回答完全不能帮助我。 我希望在同一程序中实现 UART 和 BLE、但我看到、当我使用 BLE 时、UART 常规实现不起作用。 有人可以回答我的问题吗?

    谢谢、
    米格尔·维埃拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    在这种情况下、您可以查看此处的 SPP_over_ble 示例: github.com/.../ble_examples-2.2