请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 尊敬的 TI:
现在、我在降低电流消耗以获得最长的空闲持续时间时遇到了问题。 参考
CC2640R2手册、当 CC2640R2内核处于空闲模式时、最小电流消耗为550uA、和
射频内核消耗的电流应为237uA。 如果 CC2640R2必须由 BLE 唤醒、则为最小电流消耗
787uA? (理论值)
如果没有、是否有任何方法来关闭未使用的外设、例如 UART、UDMA、定时器和 SSI? 它们
电流消耗?
谢谢。