This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:关于关闭 CC2640R2的外设

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594683/launchxl-cc2640r2-about-closing-the-peripherals-of-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

尊敬的 TI:

现在、我在降低电流消耗以获得最长的空闲持续时间时遇到了问题。 参考
CC2640R2手册、当 CC2640R2内核处于空闲模式时、最小电流消耗为550uA、和
射频内核消耗的电流应为237uA。 如果 CC2640R2必须由 BLE 唤醒、则为最小电流消耗
787uA? (理论值)
如果没有、是否有任何方法来关闭未使用的外设、例如 UART、UDMA、定时器和 SSI? 它们
电流消耗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您无法在空闲状态下运行对讲机、设备必须处于活动状态。 此外、要接收 BLE 数据包、还必须在射频内核中启用接收器、这意味着总电流消耗约为6mA。

    监控 BLE 中的广播外设的常见方法称为扫描或观察(取决于您的应用)。 基本上、您所做的就是在一个通道上运行接收器一段时间、然后睡眠、然后再次运行无线电、等等。 您的有效射频时间与待机时间之比将决定平均电流消耗。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这有助于计算电流消耗。