This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2540:"调试器->下载选项卡"不存在

Guru**** 2585485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593692/webench-tools-cc2540-debugger--download-tab-is-not-present

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我不熟悉这个论坛。 我将使用 IAR Embedded Workbench 8051 (评估)与 CC2540和 CCdebugger。 我正在尝试下载简单的程序。

根据互联网的指南行、调试器下有下载选项卡(左图)、但在我的 PC 中似乎没有显示该选项卡(右图)。

是缺少任何设置、还是因为我使用的是评估版本。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在"Setup"选项卡上、"Texas Instruments"是否列为"Driver"? 您使用哪种在线指南?
    "Download"选项卡位于"Texas Instrument"子菜单中的 Debugger for IAR 9.10.3下。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、  

    非常感谢您的回复。

    首先、是的、下面列出了德州仪器和我的 IAR。 至于版本、我猜是10.10.1。

    关于在线指南、我检查了很多、他们都提到了该下载选项卡。 我已保存的部分内容如下所示。

    https://www.iar.com/support/tech-notes/debugger/application-does-not-run-stand-alone/

    ftp1.digi.com/.../IAR 不调试或下载我的 project.htm

    http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/004916/arm/doc/FlashLoaderGuide.pdf 

    根据建议、我检查并找到下载选项卡、位于子人员下面。  但是、对于"使用闪存加载程序"等选项、根据我的第一个 POST 打印屏幕、是否不再显示?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    LzBone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LzBone、

    我的指导是使用 IAR 9.10.3。 这是 TI 通过 BLE-Stack v1.4.2.2 SDK 版本认证的版本。 我们无法保证较新的 IDE 工具链版本将保持与此版本的兼容性。 您可以从 www.iar.com/.../下载 IAR 9.10.3

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    感谢您的回复。 我已经检查了您建议的 IAR 链接、但看起来它只允许下载 最新版10.10? 他们允许下载旧版本?  

    此致、

    Zaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaw、

    当我单击链接并向下滚动时、我会看到以下内容:

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    哦、是的、我的差评。

    是的、我现在找到了它。 非常感谢您的友好帮助。 我将尝试使用该版本。 祝你度过美好的一天! )