This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:如何将 CC2541连接到 SmartRF Studio 7进行 FCC 测试?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594879/cc2541-how-can-i-connect-cc2541-to-smartrf-studio-7-for-fcc-tests

器件型号:CC2541

你好!

我有一个使用 TI 的芯片组 CC2541的蓝牙模块 HM-10。 我需要选择其频率通道(2402MHz、2440MHz 和2480MHz)、并将模块配置为在 FCC 测试中所需的连续传输条件(100%占空比)下工作。  

我看到、可以使用软件 SmartRF Studio7和 CC 调试器来设置 CC2541芯片组的这些配置、从而将模块连接到 PC。 但我没有 CC 调试器。

是否有人知道如何在不使用 CCdebugger 的情况下将蓝牙 HM-10连接到 SmartRF Studio 7?

我需要的配置: processors.wiki.ti.com/.../FCC_ETSI_Test  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danillo、

    使用 SmartRF Studio 的唯一方法是连接 CCDebugger 或 SmartRF05EB。 您可以在此处购买 CCDebugger: www.ti.com/.../cc-debugger

    谢谢、
    Fredrik