请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 你好!
我有一个使用 TI 的芯片组 CC2541的蓝牙模块 HM-10。 我需要选择其频率通道(2402MHz、2440MHz 和2480MHz)、并将模块配置为在 FCC 测试中所需的连续传输条件(100%占空比)下工作。
我看到、可以使用软件 SmartRF Studio7和 CC 调试器来设置 CC2541芯片组的这些配置、从而将模块连接到 PC。 但我没有 CC 调试器。
是否有人知道如何在不使用 CCdebugger 的情况下将蓝牙 HM-10连接到 SmartRF Studio 7?
我需要的配置: processors.wiki.ti.com/.../FCC_ETSI_Test