请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2540、 BLE-STACK、 CC2640、 CC2640R2F
您好!
CC2541 stack 1.4.0如何处理 iOS MTU 大小 设计指南 (第3.10节):
3.10 MTU 大小在 Exchange MTU 请求握手期间、iOS 设备支持并请求 MTU 大小大于默认 MTU。 请参阅蓝牙4.0规范第3卷 F 部分第3.2.8节。 附件可以使用此机制来协商更大的 MTU 大小
是否有回调以拦截 Exchange MTU 请求? 是否应处理? 如何操作?
我看到有很多线程表示不支持、但我很难相信任何当前的 BLE 堆栈都不支持 Apple 的指南...
谢谢