This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 Exchange MTU 根据 iOS 指南请求支持

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, BLE-STACK, CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594672/cc2541-cc2541-exchange-mtu-request-support-per-ios-guidelines

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540BLE-STACKCC2640CC2640R2F

您好!  

CC2541 stack 1.4.0如何处理 iOS MTU 大小 设计指南 (第3.10节):

3.10 MTU 大小在 Exchange MTU 请求握手期间、iOS 设备支持并请求 MTU 大小大于默认 MTU。 请参阅蓝牙4.0规范第3卷 F 部分第3.2.8节。 附件可以使用此机制来协商更大的 MTU 大小

是否有回调以拦截 Exchange MTU 请求?  是否应处理? 如何操作?

我看到有很多线程表示不支持、但我很难相信任何当前的 BLE 堆栈都不支持 Apple 的指南...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    具有 BLE-Stack v1.4.2.2 (按压最新版本)的 CC2540 / CC2541蓝牙4.0器件支持默认23字节 ATT MTU 大小。 此平台不支持更大的 MTU 大小、并将正确响应 GATT Exchange MTU 过程。

    具有最新 BLE Stack 软件的 CC2640/CC2640R2F 支持高达251字节的 MTU 大小以及 BT4.2数据长度扩展功能。 请注意、这些器件超出了当今市场上大多数智能手机器件的最大 MTU/DLE 尺寸。

    请注意、在蓝牙规范中、协商更大的 MTU 大小是可选的。

    祝你一切顺利