This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:CC26xx/TI-RTOS 本地互连网络可行性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594228/rtos-cc2640r2f-cc26xx-ti-rtos-local-interconnect-network-feasibility

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们需要在 CC2640上实现 LIN 节点。 阅读 CC2640的数据表后、CC2640似乎未嵌入任何专用 LIN 硬件。 阅读本地互连网络 Wikipedia 页面后、似乎可以使用只有 UART 功能的微控制器来实现 LIN。

是否可以使用具有 TI-RTOS 的 CC2640上的软件库来仿真 LIN 协议?

TI 或市场上其他第三方提供的 UART 库是否有 TI-RTOS LIN?

我期待收到您的回复、

Jérôme Olivier

大陆软件开发商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jérôme、

    可以通过 CC2640R2上的 UART 接口运行 LIN。

    目前、TI 不为此提供软件驱动程序、但可以使用与现有 TI-RTOS UART 驱动程序相结合的技术参考手册(www.ti.com/lit/pdf/swcu117)来创建您自己的驱动程序。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederik、

    我们正在寻找适用于 TI CC2640的第三方 LIN 软件。 您在 TI 有什么参考吗?

    期待收到您的回复、

    Jérôme μ A