请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们需要在 CC2640上实现 LIN 节点。 阅读 CC2640的数据表后、CC2640似乎未嵌入任何专用 LIN 硬件。 阅读本地互连网络 Wikipedia 页面后、似乎可以使用只有 UART 功能的微控制器来实现 LIN。
是否可以使用具有 TI-RTOS 的 CC2640上的软件库来仿真 LIN 协议?
TI 或市场上其他第三方提供的 UART 库是否有 TI-RTOS LIN?
我期待收到您的回复、
Jérôme Olivier
大陆软件开发商