请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他部件:CC2592、 CC2650
我能否获得有关如何对 CC2640R2F + CC2592组合的发射功率进行编程的文档?
我想知道:
- 如何配置 TXPower.IB、TXPower.GC 和 TXPower.TC
- 对于不同的发射功率范围(例如:5dBm ... 20dBm)
- 这些不同情况下的预期电流消耗
请注意、我目前已经找到了以下相关文档、但它不完整:
- CC2592测试报告(http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650-CC2592-EMK?keyMatch=CC2592&tisearch=Search-EN-Everything
- 文档 CC2650 + CC2592。 我不确定 CC2640R2F 是否相同
- 不记录 TxPower.TC (仅限 IB 和 GC)
- 以前的讨论论坛帖子(例如 :https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/517617)从未得到完全回答
谢谢、
-Adam