This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F + CC2592的 TXPOWER 寄存器设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594592/cc2640r2f-txpower-register-settings-for-cc2640r2f-cc2592

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他部件:CC2592CC2650

我能否获得有关如何对 CC2640R2F + CC2592组合的发射功率进行编程的文档?

我想知道:

  • 如何配置 TXPower.IB、TXPower.GC 和 TXPower.TC
  • 对于不同的发射功率范围(例如:5dBm ... 20dBm)
  • 这些不同情况下的预期电流消耗

请注意、我目前已经找到了以下相关文档、但它不完整:

谢谢、

-Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    CC2640R2F 和 CC2650在无线电性能方面是相同的。 因此、应使用 CC2650-CC2592 TI 设计手册中的 PA 表。 或者、您只需使用适用于 CC26xx 独立器件的标准 PA 表并测量 CC2592产生的传导输出功率。 如果这些级别适用于您的应用、则可以使用它们。

    TC 是使输出功率与温度曲线平坦的温度系数。 我不确定为什么将其从 CC2650-CC2592的 PA 表中删除、但根据您的工作温度范围、这可能不是问题。

    您可以在 TRM (www.ti.com/lit/pdf/swcu117) 23.3.4.16部分中找到有关 txpower 字段的更多详细信息。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供详细信息。

    我希望在整个-40°C 至85°C 的工作温度范围内工作。 因此、我需要知道如何为2640R2 + CC2592组合设置 TC、以便在此范围内正常运行

    TI 是否提供此信息? 或者、我应该在整个温度范围内进行测试、以便自己确定这一点吗?

    谢谢、
    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    下面是 CC2650+CC2592参考设计的电源表以及 TC、十六进制值是 setup 命令中 txPower 的设置。 该表需要对每个设计进行一些改进、但该表是一个很好的参考。 此外、功率级别越低、器件和条件在相同编程值下的变化越大。

    预期输出功率(dBm)/txPower 寄存器值
    210x5A1E
    200X4816
    190X3612
    180X310E
    170X290C
    160X2555
    150X1D53
    140X1751
    130x1613
    120X154E
    110x0CCF
    100X0CCE

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很清楚、不使用 TC 不会妨碍正常运行。 它只会增加温度变化(与大多数其他同类对讲机相似)。

    谢谢、
    Fredrik