This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:BTool 在加载了 cc2640r2lp_host_test.hex 应用程序的情况下无法识别 CC2640R2F -无法打开串行端口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2540, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594208/ccs-cc2640r2f-btool-doesnt-recognize-cc2640r2f-with-cc2640r2lp_host_test-hex-app-loaded---wont-open-serial-port

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2540CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

按照 OAD 指南、我尝试将 FW 加载到 CC2640R2F Launchpad 器件上、以创建用于 FW 更新的 OAD 下载器。 我已加载建议的应用程序+ ble 堆栈(simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/hexcommfiles /ccs2640r2lp_host_test.hex)、但当我打开 BTool (v1.41.1.11)时、连接端口失败。

我已经成功使用了具有相同版本 BTool 的旧版 CC2540 USB 软件狗、但 CC2640是我进行 OAD FW 更新所需的软件狗。  

有人有这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新到 CC2640 SDK v 1.35.00.33、上传 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\ccs2640r2lp_host_test.hexex 文件、并使用 C:\CC2640R2_me_tools/simplelink_b40rme.hexh 中的 BTool 启用并连接到 simplelink_port\c2640r33\bhost_port\ble_sdk\ble_port\ble_tools 以连接到 c2640r22_me_port_
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的、CC2640R2 SDK 中的 BTool 版本。 OAD 不支持旧版本的 BTool。

    祝你一切顺利