请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2540、 CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
按照 OAD 指南、我尝试将 FW 加载到 CC2640R2F Launchpad 器件上、以创建用于 FW 更新的 OAD 下载器。 我已加载建议的应用程序+ ble 堆栈(simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/hexcommfiles /ccs2640r2lp_host_test.hex)、但当我打开 BTool (v1.41.1.11)时、连接端口失败。
我已经成功使用了具有相同版本 BTool 的旧版 CC2540 USB 软件狗、但 CC2640是我进行 OAD FW 更新所需的软件狗。
有人有这个问题吗? 谢谢