请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件:、 TUSB3410
工具/软件:TI-RTOS
您好!
在我们的产品中、我们希望使用与 CC2650连接的存储器件来存储一些传感器数据。 当我们要检索该数据时、我们需要将其连接到 PC、然后从存储器中读取数据。
现在、我们能否使用适用于 CC2650的 USB 驱动程序从存储器 IC (SPI/SDSPI)读取数据并通过 USB 将其发送到 PC?
如果不是、我们还应该考虑哪些其他选项来进行数据检索?
谢谢、
Bharath