This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:CC2650上的 USB 驱动程序是否可用于从 PC 为 USB 接口提供服务?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593766/rtos-cc2650-can-the-usb-driver-on-cc2650-be-used-to-service-a-usb-interface-from-pc

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:、 TUSB3410

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在我们的产品中、我们希望使用与 CC2650连接的存储器件来存储一些传感器数据。 当我们要检索该数据时、我们需要将其连接到 PC、然后从存储器中读取数据。

现在、我们能否使用适用于 CC2650的 USB 驱动程序从存储器 IC (SPI/SDSPI)读取数据并通过 USB 将其发送到 PC?

如果不是、我们还应该考虑哪些其他选项来进行数据检索?

谢谢、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    CC26xx 没有 USB 驱动程序、因为该器件系列不包含 USB 控制器。 您可能是指 LAUNCHXL-CC2650上的 XDS110 JTAG 调试器;在这种情况下、XDS110仿真 USB/UART 转换器、与 CC26xx 的通信严格通过 UART 进行。 您可以在设计中使用任何外部 USB/UART IC、例如 TUSB3410。 该 IC 供应商应向您提供相应的 PC 驱动程序。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在 第5.13节"USBMSCHFatFs 驱动程序"下的文档"TI-RTOS 2.20用户指南"中、它介绍了如何使用 USB 库与 USB 闪存驱动器进行通信。

    本节清楚地解释了什么? CC2650是否支持本文档中介绍的所有驱动程序?

     

    谢谢、

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您是希望 PC 从 CC2650实时读取数据、还是希望 CC2650能够像某种记忆棒那样工作?

    听起来、您只需要一种简单的方法来通过 CC2650将数据从存储器件传输到 PC。 如果是、我建议通过 CC2650上的 UART 接口将其传输、并在 PC 上的 USB 端口中将其作为串行数据读取。

    此致、

    Klas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klas、
    感谢您的回答。
    我们的要求是使用 CC2650将数据存储到存储器器件或 IC 中。 由于连接问题、我们不考虑将 micro SD 卡作为存储器选项。 那么、如果我们计划使用 USB 闪存驱动器存储、我可以使用 CC2650将数据写入 USB 闪存驱动器吗?

    我们的确切要求是使用4GB 的内存模块,并使用 CC2650对其进行写入(在某些情况下,我们可能还使用 BLE)。
    我们需要一个可焊接到电路板上的存储器解决方案。 那么、如果我们使用这些解决方案、CC2650支持哪些解决方案?

    谢谢、
    Bharath