This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:异常循环0x1001bbd6、直到硬件复位

Guru**** 2582885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594253/ccs-cc2640-exception-loop-0x1001bbd6-until-hardware-reset

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI BLE 社区:

我对 CC2640有一个奇怪的问题。

如果我第一次启动调试会话、则 main()程序部分中的所有函数直到到达 BIOS_start 都是"可调试的"。 然后不会发生任何情况、当会话暂停时、程序计数器将跳转至地址0x1001bbd6。

如果会话暂停、我必须单击"System Reset"(系统重置)按钮、然后整个程序将正确运行。 但是、在第一次卡在打开之后、我必须单击"System Reset"(系统重置)。

同样的过程是没有调试会话、因此我必须按下 CC-DevPack 上的复位按钮。

我的设置是定制板、软件基于 SimplePeripheral 示例。

有什么解决问题的想法吗?

提前感谢!

此致

Markus