请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI BLE 社区:
我对 CC2640有一个奇怪的问题。
如果我第一次启动调试会话、则 main()程序部分中的所有函数直到到达 BIOS_start 都是"可调试的"。 然后不会发生任何情况、当会话暂停时、程序计数器将跳转至地址0x1001bbd6。
如果会话暂停、我必须单击"System Reset"(系统重置)按钮、然后整个程序将正确运行。 但是、在第一次卡在打开之后、我必须单击"System Reset"(系统重置)。
同样的过程是没有调试会话、因此我必须按下 CC-DevPack 上的复位按钮。
我的设置是定制板、软件基于 SimplePeripheral 示例。
有什么解决问题的想法吗?
提前感谢!
此致
Markus