This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:cc2640与外部 MCU 的通信

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593880/cc2640-communication-of-cc2640-with-external-mcu

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

在我们的硬件中、cc2640 通过以下引脚连接到 STM32L471RET6 MCU。

DIO_0、DIO_1、DIO_2、DIO_3和 DIO_4  

DIO_0: 唤醒线。

DIO_1:检查 i2c 的状态

DIO_2:i2c SCL 线路

DIO_3:i2c SDA 线路

您能告诉我如何(在软件中)使用 DIO_0唤醒 cc2640、然后在一段时间后将其置于待机状态吗?

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将介绍简单网络处理器(SNP)中使用的 SRDY 实现。

    请参阅本地 BLE-Stack v3.0.1安装示例应用指南中的"连接到 SNP"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为本文档中的第136页是您的目标、或者至少是其中的一部分:
    www.ti.com/.../swru393d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、JXS、

    我不想使用网络处理器。 在外接硬件中、没有用于与外部处理器通信的 UART/SPI。

    我们将使用 I2C 向其他处理器发送/接收数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、

    网络处理器项目中使用的串行接口仍可用作应用示例。 它基本上可以按照您的需要执行相同的操作、在开始串行通信之前使用 IO 进行唤醒和握手。

    谢谢、
    Fredrik