请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
您好!
在我们的硬件中、cc2640 通过以下引脚连接到 STM32L471RET6 MCU。
DIO_0、DIO_1、DIO_2、DIO_3和 DIO_4
DIO_0: 唤醒线。
DIO_1:检查 i2c 的状态
DIO_2:i2c SCL 线路
DIO_3:i2c SDA 线路
您能告诉我如何(在软件中)使用 DIO_0唤醒 cc2640、然后在一段时间后将其置于待机状态吗?
正在等待您的回复。