大家好
我正在使用基于 CC2640的器件。 当 引脚电压超过某个电压值时、我想生成引脚中断。
例如、CC26xx 在引脚电压超过2.0V 时生成中断。
有什么方法可以做到这一点吗?
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢、
Raj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的快速回复。
好的。 通过使用传感器控制器、当引脚电压超过阈值电压时、我可以获得中断。
您能不能帮助我解决我在传感器控制器任务和 SBP 任务之间遇到的一些问题。
我的项目中正在运行两个任务。 1.传感器控制器任务(优先级3)和2. SBP 任务(优先级1)、它是主应用程序任务。
在传感器控制器任务中初始化一个模拟引脚(例如温度传感器)(使用了 Sensor Controller Studio 中的 ADC 窗口监控器示例)、其工作正常。
在 SBP 任务中记录了两个引脚(比如开关和加速计)、它也可以正常工作。
独立式温度传感器工作正常(在传感器控制器任务中)、并且在主应用程序(SBP 任务)中开关和加速计工作正常。
当传感器控制器生成中断时、我想执行一些特定的工作(如闪烁 LED 并将数据保存在闪存中)、此工作在 SBP 任务中运行。 因此、我需要将任务从传感器控制器切换到 SBP 任务、以执行一些工作。
现在、我面临的问题是、当传感器控制器生成中断时、我调用一个函数(用于执行某些特定的工作)从传感器控制器任务到 SBP 任务。 此函数仅执行一次、传感器控制器卡滞。 说明开关和加速计中断在 SBP 任务中工作正常。 传感器控制器卡住、我不再从传感器控制器任务中获得任何中断。
我们将感谢您的任何帮助。
如果您从我的结尾需要更多信息、请告诉我
此致、
Raj