This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC26xx 引脚在超出一定电压时中断

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593432/cc26xx-pin-interrupt-when-it-beyond-some-amount-of-voltage

主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好

我正在使用基于 CC2640的器件。 当 引脚电压超过某个电压值时、我想生成引脚中断。

例如、CC26xx 在引脚电压超过2.0V 时生成中断。

有什么方法可以做到这一点吗?

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法更改触发中断的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    好的。 通过使用传感器控制器、当引脚电压超过阈值电压时、我可以获得中断。

    您能不能帮助我解决我在传感器控制器任务和 SBP 任务之间遇到的一些问题。

    我的项目中正在运行两个任务。 1.传感器控制器任务(优先级3)和2. SBP 任务(优先级1)、它是主应用程序任务。

    在传感器控制器任务中初始化一个模拟引脚(例如温度传感器)(使用了 Sensor Controller Studio 中的 ADC 窗口监控器示例)、其工作正常。

    在 SBP 任务中记录了两个引脚(比如开关和加速计)、它也可以正常工作。

    独立式温度传感器工作正常(在传感器控制器任务中)、并且在主应用程序(SBP 任务)中开关和加速计工作正常。

    当传感器控制器生成中断时、我想执行一些特定的工作(如闪烁 LED 并将数据保存在闪存中)、此工作在 SBP 任务中运行。 因此、我需要将任务从传感器控制器切换到 SBP 任务、以执行一些工作。

    现在、我面临的问题是、当传感器控制器生成中断时、我调用一个函数(用于执行某些特定的工作)从传感器控制器任务到 SBP 任务。 此函数仅执行一次、传感器控制器卡滞。 说明开关和加速计中断在 SBP 任务中工作正常。 传感器控制器卡住、我不再从传感器控制器任务中获得任何中断。

    我们将感谢您的任何帮助。

    如果您从我的结尾需要更多信息、请告诉我

    此致、


    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai、您好!

    您知道这种情况发生的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有这方面的经验、因此无法提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢