请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540EMK-USB Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2540
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我想使用 LaunchPad (cc2650)和 CC2540EMK 软件狗使用官方发展援助(FOTA)功能。 问题是我无法将固件刷写到 软件狗。 cc 调试 器 LED 始终为红色、无法识别转换器。
我尝试了:
1.使用不同的调试器和另一个加密狗
2.按照指南中的说明对调试器进行硬重新分配。
3.更新 CC 调试器引导加载程序和固件
这没有解决问题、LED 为红色。
谢谢、
安娜