This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2540EMK-USB:CC 调试器不能识别 CC2540EMK 软件狗

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592850/rtos-cc2540emk-usb-cc-debugger-don-t-recognize-the-cc2540emk-dongle

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2540

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

我想使用 LaunchPad (cc2650)和 CC2540EMK 软件狗使用官方发展援助(FOTA)功能。 问题是我无法将固件刷写到 软件狗。 cc 调试 器 LED 始终为红色、无法识别转换器。

我尝试了:

1.使用不同的调试器和另一个加密狗

2.按照指南中的说明对调试器进行硬重新分配。

3.更新 CC 调试器引导加载程序和固件  

这没有解决问题、LED 为红色。

谢谢、

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用 CC 调试器连接 CC2540 USB 软件狗时、是否将其插入 USB 插座以供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当然可以
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试反转 CC 调试器和 CC2540 USB 软件狗之间连接的电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇!!! 你太棒了!
    它正在工作!
    非常感谢!