This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:为什么看门狗不#39;t 触发器复位、即使 CPU 跳转至异常

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592801/cc2640-why-watchdog-don-t-trigger-reset-even-cpu-jump-to-exception

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: 冲击

你(们)好

SDK2.0.0、CC2640。

它在已经启用内部看门狗的客户应用代码上运行良好。 但 它在 ESD 测试期间停止工作。

复位周期可以恢复它、因此它不会受到硬件损坏。  

  a)。 电流连续~3mA、VDDR 连续高电平。

  b)。 我们将按照 SWRU393的9.8章节进行操作、以检查 CPU 是否跳转到异常。

我的问题是看门狗为什么不触发复位、即使 CPU 跳转至无限异常?  看门狗计时器从24M 提供支持、由硬件计时器而非软件自动计数、并依赖于 CPU。 BTW、ESD 测试后、24M 冷冻小瓶的频率漂移为100K。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如其他与 ESD 相关 的文章中提到的 Fredrik所述、ESD 冲击后的器件运行未定义。 这包括但不限于看门狗模块的运行。 您是否已从相关主题中添加了建议的 IO 保护?

    祝你一切顺利