请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件: 冲击
你(们)好
SDK2.0.0、CC2640。
它在已经启用内部看门狗的客户应用代码上运行良好。 但 它在 ESD 测试期间停止工作。
复位周期可以恢复它、因此它不会受到硬件损坏。
a)。 电流连续~3mA、VDDR 连续高电平。
b)。 我们将按照 SWRU393的9.8章节进行操作、以检查 CPU 是否跳转到异常。
我的问题是看门狗为什么不触发复位、即使 CPU 跳转至无限异常? 看门狗计时器从24M 提供支持、由硬件计时器而非软件自动计数、并依赖于 CPU。 BTW、ESD 测试后、24M 冷冻小瓶的频率漂移为100K。