This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:SIG 认证

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592969/cc2640-sig-qualification

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

为什么 SIG 要求对客户没有影响或控制的某些参数进行测试?

更具体地说、RF-PHY 部分中的一些测试、例如稳定调制索引、似乎完全不受用户的控制。  

我们的 wiki 详细介绍了其中的一些过程。 我的问题特别感兴趣的是一个摘录:

CC2650-7ID 还具有符合 RF-PHY 标准的设计列表(QDL)、用于演示 CC2640/CC2650仅实现 RF-PHY 认证且无法在客户应用中重复使用的能力。 对于其余的软件解决方案、在产品列表过程中可以参考 BLE2.x_CC26xx。

  

我的理解是、我们无法对器件进行预认证、即使用户无法做任何事情来影响结果。 这是我希望得到更多澄清的部分。 客户能否根据 CC2640的特性节省其中一些测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    问得好、尽管最好直接将有关 SIG 测试要求的问题发送给 SIG。

    关于预认证、如果您购买了包含 RF-PHY 组件或子系统 QDID 的预认证模块、则可以使用此选项。 由于天线的布局会影响射频性能、因此无法预先验证无线 MCU 器件是否符合 PHY 要求。 请注意、SIG PHY 测试通常与法规测试一起在测试实验室执行。

    通过使用我们的协议栈 QDID 和使用 PTS 软件狗自检所采用的配置文件(99美元)、客户可以大幅减少测试。 这连同测试证据和上市费用都是 SIG 上市所需的。

    祝你一切顺利