请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: CC2650、
为什么 SIG 要求对客户没有影响或控制的某些参数进行测试?
更具体地说、RF-PHY 部分中的一些测试、例如稳定调制索引、似乎完全不受用户的控制。
我们的 wiki 详细介绍了其中的一些过程。 我的问题特别感兴趣的是一个摘录:
CC2650-7ID 还具有符合 RF-PHY 标准的设计列表(QDL)、用于演示 CC2640/CC2650仅实现 RF-PHY 认证且无法在客户应用中重复使用的能力。 对于其余的软件解决方案、在产品列表过程中可以参考 BLE2.x_CC26xx。
我的理解是、我们无法对器件进行预认证、即使用户无法做任何事情来影响结果。 这是我希望得到更多澄清的部分。 客户能否根据 CC2640的特性节省其中一些测试?
谢谢!