This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:实验1编译错误|错误类型#20 "UARTCC26xx_HWAttrsV1"标识符未定义

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592632/ccs-cc2650-lab-1-compilation-error-error-type-20-uartcc26xx_hwattrsv1-identifier-is-undefined

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我在开始 CC2650开发的新计算机上构建实验1项目时遇到以下错误。

>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'CC2650_LAUNCHXL.obj'的配方失败
"../CC2650_LAUNCHXL.c"、第133行:错误#20:标识符"UARTCC26xx_HWAttrsV1"未定义
1在编译"../CC2650_LAUNCHXL.c"时检测到错误
、
因为"CC2650_LAUNCHXL.gmake"未定义。 

下面是问题视图中的输出:

"

说明资源路径位置类型
#20标识符"UARTCC26xx_HWAttrsV1"未定义   CC2650_LAUNCHXL.c      /tirtos_lab1_cc2650launchxl     第133行     C/C++问题
gmake:***[CC2650_LAUNCHXL.obj]错误1 tirtos_lab1_cc2650launchxl C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 tirtos_lab1_cc2650launchxl C/C++问题

"

这是我的 RTSC 设置

这里是我的链接资源设置:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您使用的是以前版本中的板级配置文件(例如 CC2650_launch.c)。 查看 TI-RTOS 版本说明以查看兼容性的更改。 我希望我们更改了 UART_HwAttrs。 当我们更改这些值时、我们会增加 VN 值、以使其明显地发生了变化。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Todd。

    我浏览 了发行说明 、找到了相应的标题。  

    对于面临相同问题的其他任何人、您可以删除"Vx"并使用"Ctrl+space"打开内容辅助窗口、然后选择相应的版本。

    -

    Anurag