This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:3.3伏直流/直流内部稳压器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592336/cc2650-3-3-volts-dc-dc-internal-regulator

器件型号:CC2650

您好!

我设计了基于 CC2650的定制板。 我有一个直流/直流稳压器电源 CC2650输入电压 VDDS_DCDC 引脚、电压为3.3伏。 开始时、DCDC_SW 引脚的电压为1.67、这是正常的。 我可以编程、一切都好。 但几天后、使用 DCDCDC_SW 引脚会显示3.3V。 我仍然可以对电路板进行编程、但我不知道内部直流/直流稳压器为什么无法正常工作、从而将电压降至原来的1.67v。

您认为模块是否损坏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿萨德

    我认为这与状态相关、芯片上现在有软件、可以让芯片进入和退出睡眠状态。

    您是否曾尝试在定制板和 TI Launchpad 之间比较您的发现、以确保它们的行为相同? 测量之前、请对闪存执行批量擦除、以确保器件处于相同状态。

    此致、
    /TA