请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我设计了基于 CC2650的定制板。 我有一个直流/直流稳压器电源 CC2650输入电压 VDDS_DCDC 引脚、电压为3.3伏。 开始时、DCDC_SW 引脚的电压为1.67、这是正常的。 我可以编程、一切都好。 但几天后、使用 DCDCDC_SW 引脚会显示3.3V。 我仍然可以对电路板进行编程、但我不知道内部直流/直流稳压器为什么无法正常工作、从而将电压降至原来的1.67v。
您认为模块是否损坏?
谢谢。