This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:更新后将 EnergyTrace 与 CC2650搭配使用。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2650, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586864/ccs-launchxl-cc2650-using-energytrace-with-cc2650-after-the-update

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC2650TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

根据 Code Composer Studio 7.1.0.00016的发行说明、他们添加了"CC13/CC26xx 器件的 EnergyTrace HDR"。

对我来说、听起来我应该能够将 EnergyTrace 与 cc2650 Launchpad 配合使用、但 EnergyTrace 仅提及 MSP43X。

我是否对注释进行了错误解释、或者如何将 EnergyTrace 与 LaunchPad 配合使用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    EnergyTrace HDR 与现有的 EnergyTrace 不同。 它存在并将很快作为 XDS110独立调试器 TMDSEMU110-U 的硬件插件提供

    未来的 CC13xx 和 CC26xx LaunchPad 将在电路板上包含此额外的传感硬件。

    区别主要在于它直接对电流消耗进行采样而不是累加的能量、并且它可以读取13/26xx 器件上的一些低级状态寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christin。

    是否计划为当前 LaunchPad 等提供对现有 EnergyTrace 的支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现有 CC13xx/CC26xx LaunchPad 上没有可用的硬件资源。 您必须获取附加调试器才能使用该函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即将推出的2017年晚些时候 CC13xx 和 CC26xx LaunchPad 将包含 ET HDR 硬件。 这些板还可用于在外部目标板上进行测量、例如其他 LaunchPad (例如当前的 CC2640R2 LaunchPad)或自定义原型。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2650目标的 Energytrace 主题是否有更新?

    1月