请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 CC2650、 TMDSEMU110-U
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
根据 Code Composer Studio 7.1.0.00016的发行说明、他们添加了"CC13/CC26xx 器件的 EnergyTrace HDR"。
对我来说、听起来我应该能够将 EnergyTrace 与 cc2650 Launchpad 配合使用、但 EnergyTrace 仅提及 MSP43X。
我是否对注释进行了错误解释、或者如何将 EnergyTrace 与 LaunchPad 配合使用?
此致