This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:硬故障- CC2564C、Bluetopia SDK、v4.2.1.0、ARM Cortex-M7、FreeRTOS v8.2.3

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590771/cc2564c-hard-fault---cc2564c-bluetopia-sdk-v4-2-1-0-arm-cortex-m7-freertos-v8-2-3

器件型号:CC2564C

你(们)好

我的 Bluetopia SDK 有问题。

蓝牙芯片- CC2564C

2、Atmel ARM Cortex-M7 ATSAMV71Q21 (目前为止,但下一个版本是 STM32H7x3)

3.Atmel Studio 7。

4. FreeRTOS v8.2.3

5. CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.2.1.0

6. 库 libBluetopia_32_M4.a
7. hcitrans (无 DMA)

 8.当日志打开时,我接收到以下数据(接收到 RX 数据,发送 TX 数据):

Openstack()。
TX: 01 03 0C 00
RX: 04
RX: 0E 04
RX: 01 03
RX: 0C 00
TX: 01 36 FF 04 00 10 0E 00
RX: 04
RX: 0E
RX: 04 01
RX: 36 FF 00
TX: 01 37 FE 02 07 10
RX: 04 0E
此处显示了3个请求。 第三个请求会导致错误(硬故障)、日志将停止。
感谢您的任何帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到了哪种类型的硬故障? 由于您使用的是 RTOS 环境、请确保没有堆栈溢出。 如果连接了硬件调试器、您可能希望单步执行导致异常的步骤。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我使用 CC256x STM32 Bluetopia SDK 代码示例 (USART 的其他返工)。 因此、存储器设置类似于 FreeRTOS 示例。   我将堆栈大小和堆内存增加到了最大值、但错误发生在同一个位置。 我无法进行分步调试、因为它发生在库中、我没有源代码。 编译 Cortex-M4库是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Oleksandr Rashkevych"]

    编译 Cortex-M4库是否会出现问题?

    [/报价]

    是的。

    请参阅以下常见问题解答: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs