请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 你(们)好
我的 Bluetopia SDK 有问题。
蓝牙芯片- CC2564C
2、Atmel ARM Cortex-M7 ATSAMV71Q21 (目前为止,但下一个版本是 STM32H7x3)
3.Atmel Studio 7。
4. FreeRTOS v8.2.3
5. CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.2.1.0
6. 库 libBluetopia_32_M4.a
7. hcitrans (无 DMA)
8.当日志打开时,我接收到以下数据(接收到 RX 数据,发送 TX 数据):
Openstack()。
TX: 01 03 0C 00
RX: 04
RX: 0E 04
RX: 01 03
RX: 0C 00
TX: 01 36 FF 04 00 10 0E 00
RX: 04
RX: 0E
RX: 04 01
RX: 36 FF 00
TX: 01 37 FE 02 07 10
RX: 04 0E
此处显示了3个请求。 第三个请求会导致错误(硬故障)、日志将停止。
感谢您的任何帮助!