This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:传感器标签未广播、但绿色 LED 闪烁。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588194/rtos-cc2650stk-sensor-tag-not-advertising-but-the-green-led-is-blinking

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将 Raspberry Pi 和传感器标签用于我们的项目之一。有时 Raspberry Pi 无法在视觉上发现传感器标签器件、我们可以看到绿色 LED 闪烁、 此外、我们还通过检查移动应用程序上是否未发现传感器标签来验证了这一点。此问题仅在我们对传感器标签进行电源复位时出现。 期待得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您提到此问题仅在重新发送传感器标签时发生-这是否意味着它有时会起作用?

    启动 sensortag 时有一个短暂的广播周期、您所指的是什么吗?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A. Rebel:

    我为传感器标签提供了3.3V 的外部电源、并移除了电池。 电源中没有问题、因为脉冲非常平坦、没有噪声迹线。  

    //通用发现可广播 模式无限期广播


    #define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

    我遇到 随机问题。由于中央设备的维护重新启动、传感器标签和中央设备已连接、 中央设备重置、所有传感器标签断开连接。现在、当中央设备 再次返回时、它无法在绿色 LED 仍然闪烁时发现传感器标签。我们使用移动应用程序验证了传感器标签无法发现。仅在电源重置后 它处于可发现模式的传感器标签。

    我非常随机地遇到了这个问题、没有固定的模式、但有一点可以确定 、在传感器标签的电源复位时、它会开始广播。

    我想在这种情况下执行看门狗复位。在任何情况 下、我可以看到感应器标签有时未连接/广播。因此、我将介绍看门狗条件、以复位器件。

    正在寻找 快速响应。提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您正在使用什么 BLE-Stack? 当您遇到问题时、您是否发现 STK 在给定时间内进行广播、然后停止?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我使用的是"Ble_SDK_2_02_01_18"。不、出现问题时、它根本不会进行广播。 只有当我执行电源重置时,它才会广播。
    我可以使用这里的看门狗功能来解决这个问题。就像我可以放置一个10小时的看门狗一样、器件将在每10小时后复位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也遇到了这个问题、您是否找到了一种在不让电路板静止的情况下修复此问题的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK v2.2.1存在已知的广播问题。 请参阅此处了解修复方法:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2640_Porting_Projects

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想这将会奏效、您是否知道是否有任何修复计划?