Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们将 Raspberry Pi 和传感器标签用于我们的项目之一。有时 Raspberry Pi 无法在视觉上发现传感器标签器件、我们可以看到绿色 LED 闪烁、 此外、我们还通过检查移动应用程序上是否未发现传感器标签来验证了这一点。此问题仅在我们对传感器标签进行电源复位时出现。 期待得到答案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们将 Raspberry Pi 和传感器标签用于我们的项目之一。有时 Raspberry Pi 无法在视觉上发现传感器标签器件、我们可以看到绿色 LED 闪烁、 此外、我们还通过检查移动应用程序上是否未发现传感器标签来验证了这一点。此问题仅在我们对传感器标签进行电源复位时出现。 期待得到答案。
尊敬的 A. Rebel:
我为传感器标签提供了3.3V 的外部电源、并移除了电池。 电源中没有问题、因为脉冲非常平坦、没有噪声迹线。
//通用发现可广播 模式无限期广播
#define DEFAULT_DISCOVELOAD_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL
我遇到 随机问题。由于中央设备的维护重新启动、传感器标签和中央设备已连接、 中央设备重置、所有传感器标签断开连接。现在、当中央设备 再次返回时、它无法在绿色 LED 仍然闪烁时发现传感器标签。我们使用移动应用程序验证了传感器标签无法发现。仅在电源重置后 它处于可发现模式的传感器标签。
我非常随机地遇到了这个问题、没有固定的模式、但有一点可以确定 、在传感器标签的电源复位时、它会开始广播。
我想在这种情况下执行看门狗复位。在任何情况 下、我可以看到感应器标签有时未连接/广播。因此、我将介绍看门狗条件、以复位器件。
正在寻找 快速响应。提前感谢。
您好!
SDK v2.2.1存在已知的广播问题。 请参阅此处了解修复方法:
processors.wiki.ti.com/.../CC2640_Porting_Projects
祝你一切顺利