This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CAN#39;t 通过8KV ESD 测试

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591094/cc2640-can-t-pass-8kv-esd-test-in-the-air

器件型号:CC2640

你(们)好

您是否有 CC2640 ESD 测试报告?

以上是我们的测试方法。 在空气中的0.5cm 距离处对8KV ESD 放电。

CC2640被分接并保持在3mA 持续电流。 复位可以恢复它、但内部看门狗无法恢复。

我正在努力将32K 时钟路由到一个 GPIO、以查看 RTOS 和低频是否仍然工作。 您是否有一些建议让我进行检查? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    数据表的最大额定值部分列出了我们的 ESD 规格。 此规格范围内的 ESD 抖动不会对器件造成物理损害、但不排除意外行为。

    如果它们具有专门暴露的 IO、则应在这些线路上添加额外的 ESD 保护、例如 ESD 二极管和串联电阻。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gblc05c.pdf

    您好、Fredrik、

    我们添加了靠近 CC2640且 带有串联电阻的 ESD 二极管。 但它仍然失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否确定了哪些引脚受到影响? 您是否曾尝试一次削减一个 IO、以确定哪些 IO 是有问题的 IO?

    BR、
    Fredrik