请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 你(们)好
您是否有 CC2640 ESD 测试报告?
以上是我们的测试方法。 在空气中的0.5cm 距离处对8KV ESD 放电。
CC2640被分接并保持在3mA 持续电流。 复位可以恢复它、但内部看门狗无法恢复。
我正在努力将32K 时钟路由到一个 GPIO、以查看 RTOS 和低频是否仍然工作。 您是否有一些建议让我进行检查? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fredrik、
我们添加了靠近 CC2640且 带有串联电阻的 ESD 二极管。 但它仍然失败。